结果:找到"ARM工控主板 X86工控主板",相关内容990条
  • 北京君正应用案例:联想新款YogaBook9i亮相CES
  • 国际消费电子展(CES),被誉为年度消费电子行业“风向标”。在今年CES2023上,联想旗下多款创新产品正式亮相,带来最前沿的趋势与技术体验。特别是新款YogaBook9i的发布,采用了双面13英寸OLED屏的设计,可以一起用作大型平板电脑,也可以与可连接的蓝牙键盘配对,用作双屏笔记本电脑。YogaBook9i能够帮助用户同时查看多个文件或应用,提供多任务处理和更好的生产力。触摸屏设置在360度铰链上,并通过音箱连接,音箱内置Bowers&Wilkins扬声器,支持DolbyAtmos空间音频。这款笔记本的下屏可以模拟键盘和触控板使用。除此之外,搭配无线键盘和支架,这款笔记本即可变成...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,开发,MCU,CPU,芯片,君正 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-09-15 18:06:00
  • 君正X2000/X1500主控CPU芯片应用场景案例推荐
  •   近期推出了多款搭载君正X2000、x1500芯片的应用案例,如二维码门禁、手持式有害气体检测仪、智能门锁、支付条码二维码等方案。  1,基于君正X2000二维码门禁方案。雷龙发展为你解答,提供原厂技术支持.  随着门禁行业的逐渐成熟发展,作为智能门禁的新秀--二维码门禁以低成本、智能化、高效率的管理模式越来越受到人们的关注。特别是在智慧城市建设的呼吁下,很多写字楼、智慧社区、办公楼、酒店和公寓等场景都离不开它的存在!    深圳市雷龙发展代理案商特别推出的基于君正X2000系列的二维码云门禁方案,支持二维码识别,支持触摸按键,支持NFC的输入方式。二维码识别选用的广角摄像头,能近距离识别...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 君正 芯片 国产 开发 MCU 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-10-19 18:05:00
  • 如何选购四屏或多屏炒股电脑主板?
  • 双赞的四屏或多屏主板应用显示已经逐渐深入到各行各业用户的使用中。例如程序员用户,一屏用于浏览信息、一屏用于调试代码;个人娱乐使用,一屏浏览网页、一屏播放电影;游戏用户,组建多屏游戏视觉效果冲击更强;炒股人员,作为职业炒股的您,是否还在为同时观看大盘、中小板、创业板、自选股票的走势而发愁呢?一机多屏同时观看大盘、中小板、创业板、自选股票的走势,随时洞察盘面异常,及时买进或者进行止损。还有很多应用的行业,就不全部列举出来了,现在主要是讨论炒股方面。对于一个炒股平台来说,其实对硬件要求是性能稳定、运行要快,数据刷新要快,在主板方面,炒股的电脑对主板的要求有哪些?如何选购四屏或多屏炒股电脑主板?双赞...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 发帖人:双赞工控 发帖时间:2021-10-19 14:57:00
  • ARM工控主板比X86工控主板好吗?
  • 今年芯片货源紧张,x86工控主板价格涨了不少。很多行业原先使用x86工控主板都尝试使用ARM工控主板了。那么ARM工控主板比X86工控主板好吗?现在双赞工控给大家分析一下。一、ARM工控主板ARM工控主板技术的出现给现代工业控制领域带来了一次新的技术革命。嵌入式微控制器组成的系统,其最明显的优势就是可嵌入到任何微型或小型仪器设备中。双赞ARM工控主板多用于工业设备上,具有信息处理能力强、功耗低、运算速度快、灵活性强、安全性和可靠性不错、性价比较高等等特点。有以下的优点:1、ARM工控主板由于使用场合特殊,因此设计接口会根据使用场合做定制或堆砌大量标准接口以适应各种接口。2、ARM工控主板处于...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ARM X86 发帖人:双赞工控 发帖时间:2021-08-27 17:16:00
  • 安卓工控主板通信接口有哪些呢?
  • 看到双赞安卓主板应用设备网络系统和数据通信系统实现数据的端到端传输。这些数据则是可以用来表达传统媒体形式的信息,如声音、图像、动画等。这些传输的端点,我们可以说是通信接口。通信接口也指的是中央处理器和标准通信子系统之间的接口。那么,安卓工控主板通信接口有哪些呢?现在,双赞工控给大家分享安卓工控主板通信接口有UART,RS232,RS485、RJ45等等,及它们的特点作用。一、UART接口通用异步收发传输器,通常称作UART。UART作为异步串口通信协议的一种,工作原理是将传输数据的每个字符一位接一位地传输。它将要传输的资料在串行通信与并行通信之间加以转换。作为把并行输入信号转成串行输出信号的...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 安卓 发帖人:双赞工控 发帖时间:2021-08-25 17:39:00
  • 为什么双赞安卓ARM工控主板应用前景那么好?
  • 对于研发安防门禁、人脸考勤机、访客机、红外测温仪、寄存柜、机器人、数字标牌、点歌机、门禁机、工业机器人、排队叫号机、广告机、自助售货机、收银机、快递柜、人证核验机、智能大屏冰箱等等产品的朋友们来说,每一个项目的智能实现都是一个非常艰苦的过程,特别是工控主板的选择和代码的调试。ARM有工控特性优势,比如低功耗、高效率、嵌入性能强、可移植实时操作系统等,渐渐成为工控领域主控单元的首选。ARM工控主板是一种工业控制模块,是以ARM架构芯片为主控单元,拥有网络、USB、串口、CAN、音频、视频、LCD、按键、SD卡、RS485等外围的工业控制模块,是当前主流的低功耗、低成本、高性能工业控制单元。为什...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 安卓 发帖人:双赞工控 发帖时间:2021-07-27 14:22:00
  • 安卓工控主板显示接口有哪些呢
  • 目前广泛应用的产品有广告机、自助售货机、收银机、快递柜、人证核验机、智能大屏冰箱等等,经常会有一些朋友感觉很困扰着,不同行业的产品的显示接口运用哪些才能符合呢?我们都知道常用的显示接口有:LVDS,EDP,HDMI,MIPI,VGA等等,但是他们应用起来有什么区别呢?双赞工控给大家分享一下!双赞安卓工控主板1、LVDS接口LVDS接口(单又路6位,8位)是一种显示接口,支持分辨率至1920x1080@60Hz,可以LVDS+eDP,HDMI+LVDS搭配支持双屏同显或异显功能。可以应用在广告机,收银机,快递柜等等。2、eDP接口eDP1.3接口(4线,10.8Gbps)是一种显示接口,支持双...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 安卓 发帖人:双赞工控 发帖时间:2021-06-28 18:14:00
  • 有酬劳请设计SMT32的控制板
  • 简单要求如图,有意者私信,留下联系方式
  • 所属专栏: SMT贴片 标签: +电源+操作 发帖人:水太清2020 发帖时间:2020-03-26 15:07:00
  • 全自动扎带机电路PCB
  • 此电路是用于扎菜,扎物等,直接上电路吧
  • 所属专栏: Layout布线 标签: 进料检测 电源 发帖人:奇点微电子 发帖时间:2019-08-15 12:22:00
  • 基于stm32的典型工控板
  • 基于stm32的典型工控项目简介项目综述该项目以STM32F103RCT6芯片为主控,5个UART串口全部引出,其中一个用作和流量计Modbus通信,其他四个作为预留。板载4路光耦隔离的继电器输出,用以控制阀门和PLC通信。板载1路模拟量输入,用以处理压力变送器的值。板载两个按键和两个指示灯,用以控制和指示程序状态。硬件设计本项目以1枚STM32F103RCT6为主控芯片,5个sp3485作为串口通信芯片。四个欧姆龙继电器和若干辅助器件。难点处理该项目模仿PLC的工作原理,实现数字量和模拟量的控制,并需要和流量计Modbus通信。本项目的难点在与Modbus通信协议的实现:用C语言做一个标准...
  • 所属专栏: 开源设计 标签: STM32 发帖人:哧Joseph 发帖时间:2018-11-07 13:41:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: